ID検索

「 メンテナンス 」 でキーワード検索した結果

同義語:
  • メンテ
  • メインテナンス
  • メンテナンス'a=0
  • maintenance
  • 保守メンテ
...等でも検索しました

309件中 1 - 10 件を表示

1 / 31ページ
  • 取扱説明書、施工・保守マニュアル、CADデータがほしい。

    はこちらのご質問をご覧ください。 【安全上のご注意】 設置及び配線作業を行う場合は、電気工事士の資格が必要です。 経験を有しておらず専門の知識がない方は、作業を行わないでください。 保守・点検の作業は、本装置の保守・点検に習熟し内在する危険を理解されている方が行ってください。 詳細表示

    • No:2
    • 公開日時:2015/10/30 10:03
    • 更新日時:2023/08/22 14:38
  • 事業計画認定申請の事業実施体制図に記入する窓口を教えてください。

    当社より施主様へ直接パワーコンディショナの保守をさせていただくことはありません。 パワーコンディショナの保守は、通常、太陽光発電システムを施主様に販売された販売店様が一次窓口となります。 事業計画認定申請の事業実施体制図には、 1番目の枠に、 実際に保守を務められる保守点検会社名、保守点検部署、連絡先電話 詳細表示

    • No:15
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/30 12:11
  • パワーコンディショナは点検が必要ですか?

    故障や事故を防ぐために、日常点検とお手入れは必ず行ってください。 日常点検は月1回程度行うことをお勧めします。また、地震の後は必ず点検を行ってください。 【日常点検のしかた】 ご使用の際に、以下の項目を点検してください。 異常を発見した場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にし、ご購入先にご連絡ください 詳細表示

    • No:303
    • 公開日時:2016/02/03 14:17
    • 更新日時:2023/01/20 11:20
  • 蓄電池ユニットの上にものを置いてもいいですか?

    上面や周囲にものを置かないでください。 発煙・発火・火災や性能劣化のおそれがあります。 詳細表示

    • No:335
    • 公開日時:2016/02/09 14:16
    • 更新日時:2020/11/30 12:21
  • 蓄電池ユニットは防水仕様ですか?

    以下のとおりです。 <屋内設置用> 防水仕様ではありません。 故意に水をかけたりぬらしたりしないでください。感電・発煙・発火・火災などのおそれがあります。 フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ KP-BU42-A ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ フレキ... 詳細表示

    • No:332
    • 公開日時:2016/02/09 13:08
    • 更新日時:2023/05/23 17:21
  • ファンは付いていますか?

    以下のとおりです。シリーズにより異なります。 【単相パワーコンディショナ】 シリーズ ファンの有無 冷却方式 単相 屋内 KPKシリーズ 外部、内部ともにファンなし 自然空冷 単相 屋外マルチ入力 KPRシリーズ 外部ファンなし、内部撹拌ファンあり ... 詳細表示

    • No:1036
    • 公開日時:2016/06/30 17:15
    • 更新日時:2023/08/28 16:46
  • 太陽光発電システムや蓄電池が浸水したら、どうすればいいですか?

    対応については、太陽光発電協会(JPEA)のお知らせをご覧ください。 太陽光発電設備が水害によって被害を受けた場合の対処について(PDF) 太陽光発電システム被災時の点検・撤去に関する手順・留意点【水害編】(PDF) 【蓄電システム】 <蓄電池ユニット 外観> ​​​​ 蓄電 詳細表示

    • No:6654
    • 公開日時:2018/07/17 15:15
    • 更新日時:2023/08/28 14:06
  • エラーは音で知らせてくれますか?

    蓄電システムは、特定の状況でのみモニタリング機器よりブザー音(警告音)が鳴ります。 その他の製品にエラーを音で知らせる機能はありません。 【マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ】 【産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズ】 蓄電池ユニットに高温異常が発生すると、ゲートウェイから「... 詳細表示

    • No:329
    • 公開日時:2016/02/09 13:18
    • 更新日時:2023/01/20 13:20
  • カラー表示ユニットのタッチパネルがうまく反応しません。

    タッチパネルを1秒間以上押し続けませんでしたか? 1秒間以上のタッチには反応しない仕様ですので異常ではありません。 タッチパネルには指で軽く触れてタッチしてください。 詳細表示

    • No:324
    • 公開日時:2016/02/09 09:23
    • 更新日時:2023/01/20 13:05
  • パワーコンディショナの製造年月が知りたい。製造番号の内容を教えてほしい。

    製造年月は製造番号より確認することができます。製造番号は外装箱、もしくは本体側面の銘板に記載しています。 製造番号の表記方法は以下のとおりです。  ソーラーパワーコンディショナ  【単相 KPKシリーズ】 製造番号は7桁です。 □□ ① □ ② □□□□ ③ ... 詳細表示

    • No:87
    • 公開日時:2015/11/11 10:26
    • 更新日時:2024/03/13 11:49

309件中 1 - 10 件を表示

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。