• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 10210
  • 公開日時 : 2021/08/26 12:57
  • 印刷

キーコードの発行と登録の方法を教えてください。

回答

マルチ蓄電プラットフォームKPBP-Aシリーズは、2021年8月以降の出荷分より
初期設定時にゲートウェイへ4桁のキーコードを入力してください。
キーコードを入力しないとシステムを動作させることができませんのでご注意ください。
・キーコードの入力は初回のみ必要です。以降は入力しなくてもシステムは動作します。


キーコードの登録方法は以下のとおりです。
登録の準備
キーコードの発行方法
キーコードの登録方法
 


<登録の準備>
以下をご準備ください。
  • 「キーコード発行のためのお客様情報登録のお願い」の用紙

     
    用紙はゲートウェイの外装箱に同梱されています。
    キーコード発行に必要な申請登録用IDとパスワードが記載されています。

    ※用紙が同梱されていない場合は、キーコードを入力しなくてもシステムが動作します。
  • ユーザ情報
    個人のお客様の場合:氏名、郵便番号、住所、お電話番号
    法人のお客様の場合:会社名、部署名、氏名、郵便番号、住所、電話番号
     
  • 蓄電池ユニットの形式
    蓄電池ユニット本体の天面に形式が記載されています。
  • 蓄電池ユニットのシリアル番号(10桁)

    ゲートウェイを操作して10桁のシリアル番号を確認します。確認方法は以下のとおりです。
    ※蓄電池ユニット本体の銘板に記載されている製造番号とは異なりますのでご注意ください。
  1. ゲートウェイの表示部が消灯している場合は、いずれかのボタンを押して点灯させてください。
    メインメニューが表示されます。
    ・表示部は10分間操作をしないと消灯します。
  2. メインメニュー表示中に、決定ボタンと戻るボタンを同時に2秒以上押し続けてください。
    メンテナンスメニュー画面が表示されます。


    ・発生中エラー画面/ユーザー設定メニュー/運転切替の実行画面の表示中はメンテナンスメニューを表示することはできません。
     戻るボタンを押して、メインメニューを表示させてから上記操作を行ってください。 
     
  3. ▲/▼ボタンで「PCS セッテイ」を選択し、決定ボタンを押してください。
  4. パワーコンディショナのユニットNo. が表示されます。決定ボタンを押してください。
    ・設定変更の必要はありません。
  5. ▲/▼ボタンで「キーコード」を選択し、決定ボタンを押してください。
  6. ▲/▼ボタンで「チクデンチシリアルNo.」を選択し、蓄電池ユニットのシリアル番号を確認してください。

    シリアル番号:数字10桁 YYMMDDXXXX
    YYMMDD:製造年月日 XXXX:製造日の製造番号
    (例) 1907030001
    蓄電池ユニットのシリアル番号はキーコード発行で登録しますので、必ず控えてください。
     
  7. 戻るボタンを数回押すと、メインメニューに戻ります。
△ページTOPに戻る
 

<キーコードの発行方法>
キーコードはこちらの蓄電システム情報登録サイトで発行することができます。
  1. スマートフォンやパソコンから蓄電システム情報登録サイトにアクセスしてください。
     
  2. ログイン画面でキーコード申請登録用IDとパスワードを入力して「登録」を選択してください。
    申請登録用IDとパスワードは「キーコード発行のためのお客様情報登録のお願い」の用紙に記載されています。
  3. 「ユーザ様情報登録」画面でユーザ情報を入力してください。

    ・「蓄電池のシリアル番号」にはゲートウェイで確認したチクデンチシリアルNo.を入力してください。
     確認方法はこちらをご覧ください。
     
  4. 登録が完了すると、4桁のキーコードが表示されます。

    キーコードはゲートウェイに登録しますので、必ず控えてください。
    キーコードを再発行する場合は、ユーザ情報の登録がやり直しになりますのでご注意ください。
△ページTOPに戻る
 

<キーコードの登録方法>
キーコードをゲートウェイに登録します。
  1. ゲートウェイの表示部が消灯している場合は、いずれかのボタンを押して点灯させてください。
    メインメニューが表示されます。
    ・表示部は10分間操作をしないと消灯します。
  2. メインメニュー表示中に、決定ボタンと戻るボタンを同時に2秒以上押し続けてください。
    メンテナンスメニュー画面が表示されます。


    ・発生中エラー画面/ユーザー設定メニュー/運転切替の実行画面の表示中はメンテナンスメニューを表示することはできません。
     戻るボタンを押して、メインメニューを表示させてから上記操作を行ってください。 
     
  3. ▲/▼ボタンで「PCS セッテイ」を選択し、決定ボタンを押してください。
  4. パワーコンディショナのユニットNo. が表示されます。決定ボタンを押してください。
    ・設定変更の必要はありません。
  5. ▲/▼ボタンで「キーコード」を選択し、決定ボタンを押してください。
  6. ▲/▼ボタンで「キーコードトウロク」を選択し、決定ボタンを押してください。
  7. ▲/▼ボタンで数値を変更し、決定ボタンを押してください。

    ・この操作を繰り返して、キーコード(4桁の番号)を入力します。
     
  8. ▲/▼ボタンで「Yes」を選択し、決定ボタンを押してください。

    ・「キーコードトウロク ジッコウチュウ...」の表示後に、「キーコードトウロク OK」が表示されます。
    ・「キーコードトウロク NG キーコードエラー」と表示された場合は、キーコードに誤りがあります。
     入力したキーコードに誤りがないかご確認ください。
     入力に誤りがない場合は、こちらの手順で再度キーコードを発行してください。
     
  9. 戻るボタンを数回押すと、メインメニューに戻ります。
    以上でキーコードの登録は完了です。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ