以下のとおりです。シリーズ、バージョンにより併設の可否が異なります。
【KP55Sシリーズ、KP48S2シリーズ(V2以降)】
・ハイブリッド蓄電システムを追加できます。
KP55Sシリーズを2台まで、またはKP48S2シリーズを2台まで併設することができます。
・太陽光発電システムを併設できます。当社製および他社製のソーラーパワーコンディショナが可能です。

詳細な併設条件は
下図のシステム併設例をご覧ください。
【KP48S2シリーズ(V1)】
・ハイブリッド蓄電システムの追加、太陽光発電システムの併設はできません。
KP48S2シリーズ1台で運用してください。
【併設についてのご注意】
・KP55SシリーズとKP48S2シリーズを併設することはできません。いずれかのシリーズに統一してください。
・蓄電池ユニットのみの増設など機器単位の併設はできません。
・当社製以外の蓄電システムとは併設できません。
・エネファームやエコウィルとは接続しないでください。お互いの機器が干渉し、システムが停止する可能性があります。
- (0)(a):KP55SシリーズとKP48S2シリーズを併設することはできません。いずれかのシリーズに統一してください。
- (b):KPKシリーズ、KPRシリーズ、KPMシリーズ、KPWシリーズ以外は接続できません。
接続可能な当社パワーコンディショナはこちらのご質問をご覧ください。
- (C):電流センサ(CT)経由で計測するため発電電力のみを表示します。エラー情報などは表示できません。
詳細と設置方法については、必ず施工マニュアルをご確認ください。
施工マニュアルは
こちらのダウンロードサイトよりダウンロードすることができます。
※ダウンロードサイトのご利用にはユーザ登録が必要です。ユーザ登録方法は
こちらのご質問をご覧ください。