• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1400
  • 公開日時 : 2016/08/31 11:14
  • 更新日時 : 2022/06/15 13:27
  • 印刷

エラーコード「E3-5.2」が表示されました。

カテゴリー : 

回答

【安全上のご注意】
  1. 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  2. 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  3. マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。
 
●エラーコード E3-5.2
対象システム エラー内容 原因 処置
完全自家消費
システム

※マスター機に表示されるエラーです
CT簡易誤取付検出
CT脱落検出(運転状態)
主幹電流センサの取り付け状態の異常を検出しています。 主幹電流センサが正しく設置されているか、主幹電流センサケーブルが正しく接続されているか確認してください。
設置状況に問題がない場合は、消費電力が小さい可能性があります。U相側、W相側のコンセントに、それぞれ150W以上の電気製品(掃除機、ドライヤーなど)を接続し、運転させてください。
エラーが解消されない場合は、販売店へお問い合わせください。
専用保護継電器通信途絶
※専用保護継電器を使用している場合
専用保護継電器の取り付け状態の異常を検出しています。
※専用保護継電器の保守・点検時に表示されることがあります。
保守・点検が終了しても表示が継続される場合は「処置」欄を確認してください。
パワーコンディショナ~専用保護継電器間の通信ケーブルが正しく接続されているか確認ください。
エラーが解消されない場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。
専用保護継電器設定異常
※KPW-A-2シリーズ ソフトVer.VBで専用保護継電器を使用している場合
専用保護継電器の設定の異常を検出しています。
※専用保護継電器の保守・点検時に表示されることがあります。
保守・点検が終了しても表示が継続される場合は「処置」欄を確認してください。
専用保護継電器の設定が正しいか確認してください。
  • 専用保護継電器の機能選択スイッチを「V0点検」もしくは「P点検」に合わせていたら、「V0点検」「P点検」以外に変更してください。
  • 専用保護継電器のCT比定率スイッチを「0(TEST)」に合わせていたら、「0(TEST)」以外の正しいCT比定率に設定してください。
蓄電システム CT簡易誤取付検出
CT脱落検出(運転状態)
主幹電流センサの取り付け状態の異常を検出しています。 主幹電流センサが正しく設置されているか、主幹電流センサケーブルが正しく接続されているか確認してください。
設置状況に問題がない場合は、消費電力が小さい可能性があります。U相側、W相側のコンセントに、それぞれ150W以上の電気製品(掃除機、ドライヤーなど)を接続し、運転させてください。
エラーが解消されない場合は、販売店へお問い合わせください。

併設しているシステムがある場合、システムの立ち上げ順序によって検出されることもあります。
<太陽光発電システムを併設している場合>
太陽光発電システムを一度停止させてください。
エラーが解消され、蓄電システムが連系運転した後に、太陽光発電システムの運転を再開してください。
<蓄電システムを併設している場合>
併設されている蓄電システムの蓄電動作モードを「強制充電」に変更してください。
エラーが解消され、蓄電システムが連系運転した後に、併設されている蓄電システムの蓄電動作モードを元の設定に戻してください。
エラーが解消されない場合は、販売店へお問い合わせください。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ