• No : 16
  • 公開日時 : 2017/04/19 10:43
  • 更新日時 : 2023/09/20 11:40
  • 印刷

マルチ入力方式(マルチストリング)ですか?

回答

下表のとおりです。形式により異なります。

【太陽光発電システム(ソーラーパワーコンディショナ)】
シリーズ 写真 マルチ入力方式
単相 屋内
KPKシリーズ
  ×
単相 屋外
KPRシリーズ
KPR-A
KPR
単相 屋外
KPMシリーズ
×
単相 屋外
KPWシリーズ
×
単相 完全自家消費用
KPW-A-2シリーズ
×
単相 屋外
KPVシリーズ
×
三相 屋内外
CEPT-P3A
*
三相 屋外
KPTシリーズ
×
* 三相CEPT-P3Aは全8回路に4MPPTを搭載しています。パネル構成の詳細条件はこちらのご質問をご覧ください。
 
【蓄電システム】
シリーズ 写真 マルチ入力方式
マルチ蓄電プラットフォーム
KPBP-Aシリーズ

PVユニット*
産業用蓄電システム
KPBP-Bシリーズ
ハイブリッド蓄電システム
KP55Sシリーズ
ハイブリッド蓄電システム
KP48S2シリーズ
* マルチ蓄電プラットフォームと産業用蓄電システムでは、PVユニットに太陽光パネルを接続します。
  マルチ蓄電パワーコンディショナ、産業用蓄電パワーコンディショナに太陽光パネルは接続できません。
 

マルチ入力方式のパワーコンディショナでは、回路ごとにMPPTで出力を最大化するため、
各回路のパネル枚数をそろえる必要がありません。
従来必要だった昇圧ユニットや接続箱が不要になり、システム設計の自由度が格段に向上します。

 

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。