• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 23
  • 公開日時 : 2015/11/05 16:03
  • 更新日時 : 2020/10/22 13:49
  • 印刷

パネル構成について教えてください。太陽光パネル(アレイ)は何kWまで接続できますか?

回答

当社パワーコンディショナは、直流入力の範囲内(*)であれば、パネル構成と容量に制限はありません。
パワーコンディショナの定格容量よりも多くのパネルを設置する過積載接続も可能です。
最適なパネル構成については、太陽光パネルのご購入先もしくはシステムメーカ様にご相談ください。

(*)当社パワーコンディショナの直流入力範囲内
・太陽光パネル(アレイ)の短絡電流が、パワーコンディショナの最大許容短絡電流(旧:最大入力電流)以下
・太陽光パネル(アレイ)の開放電圧が、パワーコンディショナの運転可能電圧範囲内
 
 パネル容量の計算方法 
下図の計算例を参考に、パネル構成がパワーコンディショナの直流入力範囲内にあたるか計算してください。
  • 当社パワーコンディショナの直流入力範囲はこちらのご質問でご確認ください。

電流は、並列に接続すると増加します。
電圧は、直列に接続すると増加します。
計算例の7直3並列の場合、電流はDC9A×3並列=DC27A、電圧はDC35V×7直列=DC245Vとなります。
※上図は計算の一例です。7直3並列を推奨するものではありません。

なお、太陽光パネルの仕様は一般的に25℃の状態での電圧が記載されています。
太陽光パネルの特性上、温度が下がると電圧が上がります。
電圧上昇を考慮してパネル構成をご検討ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ