• No : 294
  • 公開日時 : 2016/02/02 10:39
  • 更新日時 : 2023/01/20 13:52
  • 印刷

パワーコンディショナの表示部に「HLd」が点滅しています。/異常ランプがゆっくり点滅(2秒点灯、2秒消灯)を繰り返しています。

回答

投入遅延時間(停電からの復帰方法)が「手動復帰」に設定されているため、自動的に連系運転を再開できません。

【外から表示部が見えるパワーコンディショナ】
パワーコンディショナ本体前面の表示部に「Hld」が点滅表示します。


【外から表示部が見えないパワーコンディショナ】
パワーコンディショナ本体右側面の異常ランプが、下図のようにゆっくり点滅(2秒点灯、2秒消灯)を繰り返します。

 

パワーコンディショナの運転を再開するには、太陽光発電システムに異常がないかを調査した後、運転スイッチの状態を確認してください。

<運転スイッチが「オン」の場合>
運転スイッチを「オフ」にした後、再度「オン」にしてください。連系運転を再開します。
<運転スイッチが「オフ」の場合>
運転スイッチを「オン」にしてください。連系運転を再開します。

運転スイッチの操作方法はこちらのご質問をご覧ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。