住宅向けPV用 KP-MU1Pシリーズ |
産業向けPV用
KP-MU1Fシリーズ |
|
---|---|---|
設置場所 | 屋内設置 | 屋内設置 ※屋外ボックスセットあり |
対応買取方式
|
余剰買取、全量買取 |
全量買取
|
パワーコンディショナ
最大接続台数 |
6台 余剰買取では合計20kWまで 全量買取では合計発電容量の制限なし |
12台 合計発電容量の制限なし |
消費/売買/外部発電
電力表示 |
○ | × |
HEMS接続 | ○ ソフトウェアバージョンVer2以降 |
× |
出力制御対応 | ○* ソフトウェアバージョンVer3以降 |
○* ソフトウェアバージョンVer3以降 |
■KP-MU1FシリーズにKPWシリーズとKPVシリーズを併設する場合の注意点 1.KPWシリーズの設置後の動作確認は、KPWシリーズ本体のスイッチ、ランプ、表示部で行ってください。 2.KPWシリーズの停電時の自立運転への切替操作は、KPWシリーズ本体の運転スイッチで行ってください。 3.KP-MU1Fシリーズの計測ユニットの運転切替ボタンでは、KPWシリーズの自立運転切替ができません。 また、計測ユニットの状態表示ランプや表示部などでは、パワーコンディショナの動作状態は確認できませんのでご注意ください。 4.KPWシリーズの自立運転切り替え方法が手動設定(初期値)の場合、 停電時に手動で自立運転に切り替えたら、復電時(停電の復旧後)も手動で連系運転に切り替えてください。 連系運転に切り替えず一定期間が過ぎると、エラーコードC1-3.0(パワーコンディショナ動作モード不一致)が発生することがあります。 |