• No : 4483
  • 公開日時 : 2017/07/07 13:35
  • 更新日時 : 2023/04/19 11:57
  • 印刷

蓄電池ユニットから「カチッ」という音がする。

回答

以下の蓄電池ユニットでは、夜間充電開始前の自己点検時に「カチッ」という音がしますが、異常ではありません。
それ以外の大きな音がする場合は、モニタリング機器でエラーコードとエラーメッセージを確認のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。
  • マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ
    産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズ
    KP-BU164-S

    KP-BU98B-S

    KP-BU65B-S(KPBP-Aシリーズのみ)

     KP-BU127-B(KPBP-Aシリーズのみ)

     KP-BU63-B(KPBP-Aシリーズのみ)
     
  • ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ
    フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ 6.5kWhタイプ
    KP-BU65-A
     
  • フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ 9.8kWhタイプ
      KP-BU98-B
     
  • フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ
    KP-BU42-A
※ハイブリッド蓄電システムKP48S2シリーズの蓄電池ユニットKP-S-B64では、この音は鳴りません。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。