• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 6036
  • 公開日時 : 2018/04/05 17:09
  • 更新日時 : 2020/04/28 16:59

パワーコンディショナをパネル架台に直接取り付けることはできますか?

パワーコンディショナの形式により取付方法が異なります。
野立て設置では、太陽光パネルの架台に直接取り付けることができる形式と、
背板を設置した上に取り付ける形式があります。

以下の選択肢よりお使いになる形式を選び、取付方法をご確認ください。
※屋内仕様パワーコンディショナは、保護ケースに入れる場合も含め屋外に設置しないでください。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ