• No : 7259
  • 公開日時 : 2019/02/13 16:53
  • 更新日時 : 2023/03/27 09:15
  • 印刷

パワーコンディショナに「unit」または「485-1」が点滅表示されます。

回答

いずれもパワーコンディショナの初回起動時にのみ表示される初期設定状態です。
異常ではありません。
  • 「unit」点滅表示

    通信ユニットNo.の設定状態です。
     
  • 「485-1」点滅表示

    通信速度の設定状態です。
施工マニュアルをご確認のうえ、正しい値を設定してください。
施工マニュアルはこちらのダウンロードサイトよりダウンロードすることができます。
※ダウンロードサイトのご利用にはユーザ登録(無料)が必要です。ユーザ登録方法はこちらのご質問をご覧ください。
【安全上のご注意】
・設置及び配線作業を行う場合は、電気工事士の資格が必要です。
 経験を有しておらず専門の知識がない方は、作業を行わないでください。
・保守・点検の作業は、本装置の保守・点検に習熟し内在する危険を理解されている方が行ってください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。