• No : 803
  • 公開日時 : 2016/04/05 16:35
  • 更新日時 : 2023/01/20 16:20
  • 印刷

パワーコンディショナの表示部に「.」(ドット)が点灯・点滅しています。

回答


表示部の中央に「.」(ドット)が点灯している場合は、連系運転再開中です。異常ではありません。
連系運転を開始すると、通常表示に戻ります。

または朝夕など日射量が少ないときに点灯します。異常ではありません。
ただし、晴れていて、太陽光パネルに影も積雪もないのにドット点灯が続く場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。
 



表示部の左側に「.」(ドット)が点滅している場合は、温度上昇抑制が発生しています。
温度上昇抑制とは、パワーコンディショナ内部の温度が高くなったときにパワーコンディショナの出力を抑える動作です。

温度が正常値に戻ると、点滅しなくなります。
温度上昇抑制が頻繁に働く場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。