• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 9280
  • 公開日時 : 2020/07/16 10:55
  • 更新日時 : 2022/07/13 16:54
  • 印刷

完全自家消費システムのシステム構成や必要な機器を教えてください。

回答

完全自家消費用パワーコンディショナKPW-A-2シリーズを使用した完全自家消費システムの
システム構成や構成機器は「完全自家消費システム構成・選定ガイド」をご覧ください。

「完全自家消費システム構成・選定ガイド」はこちらのダウンロードサイトよりダウンロードすることができます。
ダウンロードサイトにログイン後、
「ファイル名で検索する」に「選定ガイド」と入力して検索するとすばやく見つかります。
 
※ダウンロードサイトのご利用にはユーザ登録が必要です。ユーザ登録方法はこちらのご質問をご覧ください。
 

【ご注意】
電力契約を事前にご確認ください。低圧受電と高圧受電ではシステム構成や必要な別売品が異なります。

*1 発電電力 >単相負荷の場合は、三相負荷の消費も可能になります。
*2 専用保護継電器KP-PRRV-CPCを使用するシステム構成では、パワーコンディショナ全台をKPW-A55-2J4(-M)またはKPW-A55-2SJ4(-M)にすることができます。
  ただし、外部入出力が必要な場合は1台目のマスター機を「P」を含む形式にしてください。


完全自家消費用パワーコンディショナKPW-A-2シリーズの各形式の違いは、こちらのご質問をご覧ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ