• No : 9878
  • 公開日時 : 2020/10/20 00:00
  • 更新日時 : 2022/12/27 14:58
  • 印刷

エラーコード「A6-1.L」が表示されました。

カテゴリー : 

回答

【安全上のご注意】
・以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
 経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
・以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。

●エラー内容
全負荷用分電盤ブレーカ遮断

●原因
・全負荷用分電盤のブレーカが遮断している可能性があります。
・(停電時)消費電力が少なくなっています。

●処置
・全負荷用分電盤のブレーカが遮断している可能性があります。
 全負荷用分電盤のすべてのブレーカが「オン」になっていることを確認してください。
・電気製品を100W以上使用してください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。