• No : 9413
  • 公開日時 : 2020/07/13 15:01

充電時間、放電時間、放電する曜日を設定したい。

蓄電システムは充放電時間や放電する曜日を設定して、ご家庭の電気契約に合わせて使うことができます。
・マルチV2Xシステムの充放電時間帯、曜日の設定はこちらのご質問をご覧ください。

■充電時間帯:深夜電力などの割安な電気で充電する時間帯を設定します。
■放電時間帯:蓄電池ユニットから電気を使う時間帯を設定します。
■放電曜日 :1週間のうち放電する曜日を設定します。
「充電時間帯」は太陽光発電で充電する時間帯ではありませんのでご注意ください。太陽光発電の充電時間帯は設定できません。
※「充電時間帯」は、ご契約されている電力会社の深夜電力時間帯(電気料金が安い時間帯)に合わせて設定してください。
 時間帯別の電気料金については、ご契約されている電力会社のウェブサイトをご確認ください。

<設定例:深夜/日中/朝夕と3つの時間帯に分かれた電気料金プランの場合>


▼設定方法は以下よりお使いの製品を選んでください。

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。