• No : 1241
  • 公開日時 : 2017/03/27 10:00
  • 更新日時 : 2023/06/28 16:20
  • 印刷

屋外ボックスセットは電波強度を確認できますか?

回答

屋外ボックスセットの電波強度は、屋外ボックス内のルータで確認することができます。


自家消費用ゲートウェイボックス
自家消費用ゲートウェイボックス内にあるLTEルータのANTランプをご確認ください。

・緑点灯:電界強度レベル4(強)
・緑点滅:電界強度レベル3
・赤点滅:電界強度レベル2
・赤点灯:電界強度レベル1(弱)
・消灯:電界強度レベル0(圏外)

緑点灯・緑点滅以外は電波の強度がかなり弱いか圏外です。
屋外ボックスの周囲に電波を遮るものがないか確認してください。
屋外ボックスの設置位置を変えて、緑点灯または緑点滅するように調節してください。

※LTEルータの起動には約1分かかります。起動が完了するまで、POWERランプが点滅します。
 起動が完了すると、POWERランプが点灯し、ANTランプ(電界強度ランプ)が点灯または点滅します。


エナジーインテリジェントゲートウェイ 屋外ボックスセット
屋外ボックス内にある3Gルータの電界強度LEDをご確認ください。

・緑点灯:電界レベル5(強)
・緑点滅:電界レベル4
・橙点灯:電界レベル3
・橙点滅:電界レベル2
・赤点灯:電界レベル1
・赤点滅:電界レベル0(弱)

緑点灯、緑点滅、橙点灯の場合は、電波の強度が十分な状態です。
橙点滅、赤点灯、赤点滅の場合は、電波の強度がかなり弱いか圏外です。
屋外ボックスの周囲に電波を遮るものがないか確認してください。

※電界強度LEDは、電源投入後、約2分後に点灯します。