• No : 1380
  • 公開日時 : 2016/08/26 13:23
  • 更新日時 : 2026/06/10 17:31
  • 印刷

エラーコード「C6-4」「C6-4.0」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】

  • 以下の調査および処置作業を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


●エラー内容
KP-GWPV-Bシリーズ:計測CPU FLASHメモリ異常
KP-MU□□シリーズ:サブCPU FLASHメモリ異常

●原因
計測ユニットの異常です。

●処置
【KP-GWPV-Bシリーズ】
販売店に相談してください。

【KP-MU□□シリーズ】
計測ユニットを再起動してください。再起動方法はこちらのご質問をご覧ください。
エラーが解消されない場合は、計測ユニットの故障の可能性があります。
計測ユニット用ブレーカをオフにして、お買い上げの販売店へ連絡してください。

※ハイブリッド蓄電システムでは機器の品名が異なります。
 計測ユニット⇒計測・操作ユニット、カラー表示ユニット⇒専用表示ユニット