• No : 317
  • 公開日時 : 2016/02/19 16:47
  • 更新日時 : 2023/01/20 11:59
  • 印刷

エナジーインテリジェントゲートウェイのカラー表示ユニットに何も表示されません。

回答

以下をご確認ください。

  • カラー表示ユニットのバックライトが消灯している可能性があります。
    電源ボタンを押す、もしくはタッチボタンにタッチすると画面が表示されます。


    表示画面の点灯時間は、「自動消灯時間」の設定で変更することができます。
    変更方法はこちらのご質問をご覧ください。
     
  • ACアダプタが外れている可能性があります。
    ACアダプタをコンセントおよびカラー表示ユニットに正しく接続してから、電源ボタンを押して電源を入れてください。

    電源が入るとカラー表示ユニットの状態表示ランプが点灯します。


上記の操作をしても現象が解消されない場合は、ご購入先にご相談ください。