• No : 641
  • 公開日時 : 2016/11/14 13:05
  • 更新日時 : 2023/06/28 11:29
  • 印刷

単相パワーコンディショナの本体でどんな情報が見られますか?

回答

以下のとおりです。
詳細はこちらより取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。
夜間など太陽光パネルが発電していないときは、すべての表示およびランプが消灯し、操作はできません。

 表示部が外から見えるパワーコンディショナ 
【屋内仕様 KPKシリーズ、屋外仕様 KPMシリーズ】
 
パワーコンディショナの表示部(上図)には以下が表示されます。

<運転時>
  • 連系運転中(通常時)
    現在の発電電力が表示されます。
  • 自立運転中(停電時などに運転モードを切り替えた場合)
    停電用コンセントに接続した機器の合計消費電力が表示されます。
  • 異常発生中
    異常が発生すると、表示部に「E1-2」などのエラーコードが表示され、運転が停止します。
<積算データ確認時>
  • 電圧上昇抑制動作積算時間
    電圧上昇抑制が働いた積算時間(単位:時間)が表示されます。
  • 総積算電力量
    太陽光発電システムが稼働し始めてから現在までに発電した積算電力量が表示されます。
  • ユーザ積算電力量
    リセット可能な積算電力量が表示されます。週単位や月単位の発電電力量を知るのに便利です。
  • 異常発生履歴
    エラーコードの発生履歴が最大50個まで表示されます。
  • LED省エネモード設定表示 ※KPK-A(KPKシリーズ)のみ
    LED省エネモード設定の設定内容が表示されます(「L.0」:通常モード、「L.1」:省エネモード)
 

 表示部が外から見えないパワーコンディショナ 
【屋外仕様マルチ入力 KPR(KPRシリーズ)】

パワーコンディショナ本体底面のランプ(上図)で運転状態が確認できます。
  • 連系運転中(通常時)
    運転ランプ(青)と連系ランプ(緑)が点灯します。
  • 自立運転中(停電時などに運転モードを切り替えた場合)
    運転ランプ(青)のみ点灯します。
  • 異常発生時
    異常ランプ(赤)が点灯もしくは点滅します。

【屋外仕様マルチ入力 KPR-A(KPRシリーズ)】
【屋外仕様 KPWシリーズ、KPW-A-2シリーズ、KPVシリーズ】


パワーコンディショナ本体側面のランプ(上図)で運転状態が確認できます。
  • 連系運転中(通常時)
    運転ランプ(青)と連系ランプ(緑)が点灯します。
  • 自立運転中(停電時などに運転モードを切り替えた場合)
    運転ランプ(青)のみ点灯します。
  • 異常発生時
    異常ランプ(赤)が点灯もしくは点滅します。