• No : 761
  • 公開日時 : 2016/04/05 13:28
  • 更新日時 : 2024/11/27 16:09
  • 印刷

エラーコード「E2-3」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


【太陽電池異常:直流地絡検出】

●原因:
太陽光パネル側の機器の絶縁抵抗が低下しています。

●処置:
パワーコンディショナの運転スイッチ(連系スイッチ)をオフにし、再度オンにしてください。
もしくは、操作表示ユニットをお使いの場合は、運転切替スイッチを3秒以上長押ししてオフ操作を実行した後、
再度、運転切替スイッチを3秒以上長押ししてオン操作を実行してください。

エラーが解消されない場合、パワーコンディショナの運転スイッチをオフにし、太陽光パネル側の配線や絶縁抵抗を確認してください。
絶縁抵抗が0.2MΩ未満の場合、接続箱あるいはパワーコンディショナ内の入力開閉器、
および太陽光発電用ブレーカをオフにし、施工会社様にご相談ください。

配線や絶縁抵抗が正常の場合、パワーコンディショナ故障の可能性があります。

●本機の動作:
エラーが解消された場合、一定時間後にパワーコンディショナは自動的に運転を再開します。