• No : 798
  • 公開日時 : 2016/04/05 14:45
  • 更新日時 : 2019/07/18 14:01
  • 印刷

エラーコード「A9-1」が表示されました。

カテゴリー : 

回答

【安全上のご注意】
・以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
 経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
・以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。

【アラーム:計測ユニット入力過電圧】

●原因:
電力会社様からの電気供給状態に異常があります。
このエラーコードはカラー表示器KP-CM2、KP-CM2Fの異常検出時に表示されます。

●処置:
表示ユニットの初期設定ナビメニュー画面の「系統状態確認」で、系統電圧の状態が「正常」であることを確認してください。
「正常」でない場合は、電圧検知用ケーブルの配線を確認してください。

系統電圧の状態が「正常」で、このエラーが1日に3回以上表示される場合は、計測ユニット故障の可能性があります。