• No : 799
  • 公開日時 : 2016/04/05 14:46
  • 更新日時 : 2023/01/20 16:19
  • 印刷

エラーコード「A9-2」が表示されました。

カテゴリー : 

回答

【安全上のご注意】
・以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
 経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
・以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。

【アラーム:計測ユニット入力過電流】

●原因:
・電力会社からの電気供給状態に異常があります。
・パワーコンディショナの発電電力が20kWを超えています。
このエラーコードはカラー表示器KP-CM2の異常検出時に表示されます。

●確認
パワーコンディショナの発電電力が20kWを超えていないか確認してください。

●処置:
パワーコンディショナの発電電力が20kWを超えていた場合、太陽光発電システムの設計担当者様にご相談ください。

パワーコンディショナの発電電力が20kW以下で、このエラーが1日に3回以上表示される場合は、
計測ユニット故障の可能性があります。