品名
|
写真 | 形式 | パワコン接続可能台数 | |
---|---|---|---|---|
ゲートウェイ | 自家消費用 ゲートウェイボックス |
![]() |
KP-GWSC-A | 最大12台 |
エナジー インテリジェント ゲートウェイ |
住宅向けPV用セット | ![]() ![]() |
KP-MU1P-SET | <余剰買取方式> 最大6台かつ合計20kWまで <全量買取方式> 最大6台 |
住宅向けPV用 計測ユニットセット |
![]() |
KP-MU1P-M-SET | ||
産業向けPV用セット | ![]() ![]() |
KP-MU1F-SET | <全量買取方式> 最大12台 |
|
産業向けPV用 計測ユニットセット |
![]() |
KP-MU1F-M-SET | ||
産業向けPV用 屋外ボックスセット ![]() |
![]() |
KP-MU1F-BOX-3G | ||
操作表示ユニット | ![]() |
KP-SW1 | 最大5台 | |
カラー表示器![]() |
余剰買取タイプ | ![]() ![]() |
KP-CM2-SET | <余剰買取方式> 最大5台かつ合計20kWまで |
全量買取タイプ | ![]() ![]() |
KP-CM2F-SET | <全量買取方式> 最大12台 |
■KP-MU1FシリーズにKPWシリーズとKPVシリーズを併設する場合の注意点 1.KPWシリーズの設置後の動作確認は、KPWシリーズ本体のスイッチ、ランプ、表示部で行ってください。 2.KPWシリーズの停電時の自立運転への切替操作は、KPWシリーズ本体の運転スイッチで行ってください。 3.KP-MU1Fシリーズの計測ユニットの運転切替ボタンでは、KPWシリーズの自立運転切替ができません。 また、計測ユニットの状態表示ランプや表示部などでは、パワーコンディショナの動作状態は確認できませんのでご注意ください。 4.KPWシリーズの自立運転切り替え方法が手動設定(初期値)の場合、 停電時に手動で自立運転に切り替えたら、復電時(停電の復旧後)も手動で連系運転に切り替えてください。 連系運転に切り替えず一定期間が過ぎると、エラーコードC1-3.0(パワーコンディショナ動作モード不一致)が発生することがあります。 |