• No : 9418
  • 公開日時 : 2020/07/16 15:06
  • 更新日時 : 2023/01/20 13:57
  • 印刷

パワーコンディショナの青ランプまたは緑ランプがゆっくり点滅(2秒点灯、2秒消灯)を繰り返します。/モニタリング機器にシュツリョクセイギョと表示されます。

回答

【安全上のご注意】
・設置及び配線作業を行う場合は、電気工事士の資格が必要です。
 経験を有しておらず専門の知識がない方は、作業を行わないでください。
・保守・点検の作業は、本装置の保守・点検に習熟し内在する危険を理解されている方が行ってください。

パワーコンディショナの青ランプもしくは緑ランプがゆっくり点滅(2秒点灯、2秒消灯)を繰り返している場合
またはモニタリング機器に出力制御の表示が出ている場合は、パワーコンディショナが出力制御中です。
パワーコンディショナ モニタリング機器

 
運転ランプ(青)
2秒点灯、2秒消灯
発電電力kW
ランプ(緑)
2秒点灯、2秒消灯
積算電力量kW・h
ランプ(緑)
2秒点灯、2秒消灯
表示部に
シュツリョクセイギョ
表示
画面右上に
出力制御アイコン
表示
 
●表示内容、原因、処置
内容 原因 処置
出力制御中
出力制御スケジュールや上限クリップにより、パワーコンディショナの出力を抑制しています。
電力会社様との電力受給契約に従った動作です。
故障ではありません。出力抑制が解除されると通常運転に戻ります。
毎日のようにひんぱんに出力が大きく抑制されている場合は、出力制御設定の「契約容量(W)」を誤った数値で設定している可能性があります。
誤った設定をしていると、出力制御スケジュールではない日でも「契約容量(W)」の設定値まで出力が抑制されます。
出力制御設定の「契約容量(W)」を正しい数値に設定してください。
出力制御設定の設定方法はこちらのご質問をご覧ください。
システム構成などにより(*)、出力制御設定の「契約容量(W)」がパワーコンディショナ容量よりも小さく設定されています。
この場合、各機器は以下の動作になります。
・パワーコンディショナ
運転中は常時ゆっくり点滅(2秒点灯、2秒点滅)を繰り返します。
・モニタリング機器
発電電力が「契約容量(W)」の設定値により抑制された場合は出力制御表示をします。
発電電力が抑制をされていない場合は出力制御表示はしません。
(*) 太陽光パネルの容量がパワーコンディショナ容量よりも少ない場合などがあてはまります。
故障ではありません。正常な動作です。

・出力制御設定の「契約容量(W)」は「kW」ではなく「W」で入力します。ご注意ください。