よくあるご質問
>
エラーコード
>
エラーコード「E2-1.F」「E2-1.G」「E2-1.H」「E2-1.J」が表示されました。
戻る
No : 9885
公開日時 : 2020/10/20 00:00
更新日時 : 2022/12/27 14:59
印刷
エラーコード「E2-1.F」「E2-1.G」「E2-1.H」「E2-1.J」が表示されました。
カテゴリー :
よくあるご質問
>
エラーコード
回答
【安全上のご注意】
・以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
・以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。
●エラー内容
直流過電圧検出
●原因
パワーコンディショナが異常な状態を検出しています。
●処置
太陽電池の各系統の直流電圧を測定してください。
直流450V(パワーコンディショナの入力電圧範囲)を超えているストリングは
太陽電池の異常または太陽電池の誤接続が考えられます。