操作表示ユニット
>
1台のパワーコンディショナに複数の操作表示ユニットを接続して、別々の場所から操作することはできますか?
戻る
No : 109
公開日時 : 2015/11/11 11:55
更新日時 : 2016/09/13 11:16
印刷
1台のパワーコンディショナに複数の操作表示ユニットを接続して、別々の場所から操作することはできますか?
カテゴリー :
よくあるご質問
>
よくあるご質問
>
操作表示ユニット
回答
パワーコンディショナ1台に接続できる操作表示ユニットは1台のみです。
複数台を接続することはできません。
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ