使用方法
>
停電時(自立運転時)にエラーコード「L2-3.S」が表示されました。
戻る
No : 13811
公開日時 : 2025/01/16 16:30
停電時(自立運転時)にエラーコード「L2-3.S」が表示されました。
停電時の初回のシステム起動(自立運転への切り替え動作)に必要な電源が電動車から送られていない可能性があります。
まずは
EVユニットの停止ボタンを5秒間長押し、または操作アプリの「エラー解除」をタップ
してエラーを解除してください。
■EVユニット
■アプリ
その後、車種ごとに必要な操作が異なりますので、以下よりお使いの電動車を選んでください。
三菱自動車 アウトランダーPHEV
トヨタ自動車 bZ4X
マツダ CX-60PHEV
本田技研工業 HONDA e、N-VAN e:、N-ONE e:
どちらに当てはまるか、選んでください
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ