エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 5326
  • 公開日時 : 2017/11/28 17:02

オムロンの蓄電池について教えてください。

「蓄電池まるわかりナビ」では、蓄電池の基礎から選び方まで掲載しています。
▼バナーをクリックしてぜひご覧ください。


オムロンの蓄電池は、蓄電池だけでは動きません。
(コンセント接続や持ち運びが可能なポータブル蓄電池ではありません)
パワーコンディショナなども含めた蓄電システムを構成して、主分電盤に接続する必要があります。


オムロンの蓄電システムには、「トリプル蓄電システム」「マルチ蓄電プラットフォーム」「住・産共用自家消費対応蓄電システム」があります。
どのシステムにもコンパクトなリチウムイオン電池を採用しています。
 
<ご家庭の方向けの蓄電システム>
蓄電システムは構成機器の増減によって機能が変化します。詳細はこちらのご質問をご覧ください。
シリーズ/システム 機能 蓄電池容量 停電時の給電
\太陽光新設や
EVユーザの方に/
トリプル蓄電システム
KPTP-Aシリーズ
ハイブリッド
蓄電システム

太陽光発電+蓄電
6.5kWh

▼'26.3発売予定
9.7kWh

全負荷型*2
トリプル
蓄電システム
 
太陽光発電+蓄電+V2H*1
\太陽光既設や
大容量希望の方に/
マルチ蓄電
プラットフォーム
KPBP-Aシリーズ
単機能
蓄電システム

蓄電のみ単機能
16.4kWh
12.7kWh
9.8kWh
9.7kWh
6.5kWh
6.3kWh

▼'26.3発売予定
13.0kWh

特定負荷型*2
ハイブリッド
蓄電システム

太陽光発電+蓄電

特定負荷型*2
全負荷対応型
ハイブリッド
蓄電システム

全負荷型*2
*1 V2H=「Vehicle to Home」の略です。電気自動車(EV)のバッテリーの電気を宅内へ送れるようにするシステムの総称です。
*2 特定負荷型=停電中は一部の電気製品のみ使えます。全負荷型=停電中も家中の電気製品が使えます。

<オフィス・工場の方向けの蓄電システム>
システム/シリーズ 機能 蓄電池容量 停電時の給電
\BCP対策に/
住・産共用自家消費対応
蓄電システム
KPBP-Bシリーズ

特定負荷
システム

太陽光発電+蓄電
16.4kWh
9.8kWh

▼'26.3発売予定
13.0kWh

特定負荷型*
200V対応
システム

200V型*
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください