完全自家消費システム
>
製品仕様
>
パワーコンディショナをパネル架台に直接取り付けることはできますか?
戻る
No : 6036
公開日時 : 2018/04/05 17:09
パワーコンディショナをパネル架台に直接取り付けることはできますか?
パワーコンディショナの形式により取付方法が異なります。
野立て設置では、太陽光パネルの架台に直接取り付けることができる形式と、背板を設置した上に取り付ける形式があります。
※屋内仕様パワーコンディショナは、保護ケースに入れる場合も含め屋外に設置しないでください。
▼以下より選んでください。
単相 KPR(KPRシリーズ)、KPM2/KPM(KPMシリーズ)
単相 KPWシリーズ、KPW-A-2シリーズ、KPVシリーズ
三相 CEPT-P3A
三相 KPTシリーズ
どちらに当てはまるか、選んでください
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
関連するご質問
パワーコンディショナの表示部に「OFF」が表示されています。/運転ランプが消灯しています。/運転ランプが点灯と消灯を繰り返します。
ハイブリッド蓄電システムの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?
周波数フィードバックゲイン値の設定方法を教えてください。
複数台のパワーコンディショナを左右または上下に設置する場合の条件を教えてください。
マルチ入力方式(マルチストリング)ですか?
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
TOPへ