• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 754
  • 公開日時 : 2016/04/05 13:10
  • 更新日時 : 2019/07/18 15:28
  • 印刷

エラーコード「E1-4」が表示されました。

カテゴリー : 

回答

【安全上のご注意】
  1. 以下の調査および処置作業を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  2. 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  3. マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。

【商用系統異常:周波数低下(UF)検出】

●原因:
商用系統の周波数が低下しました。
また、50Hz地域では、初めて起動する際に内部設定を60Hzから50Hzに自動切替するため1回検出されます。

●処置:
しばらく経ってもエラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカをオフにし、電力会社様にご相談ください。

●本機の動作:
商用系統の周波数が正常に戻ると、パワーコンディショナは自動的に運転を再開します。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ