エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 765
  • 公開日時 : 2016/04/05 13:36
  • 更新日時 : 2024/11/27 16:38
  • 印刷

エラーコード「E3-4」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


【パワーコンディショナ内部異常:装置温度異常】

●原因:
パワーコンディショナ内部が高温または低温になっています。

●調査:
パワーコンディショナの上下、左右、前方に必要なスペース(離隔距離)が確保されているか確認してください。
必要なスペースはこちらのご質問をご覧ください。

通風口を確認してください。また、パワーコンディショナが縦に並べて設置されていないことを確認してください。
縦に並べる場合は上下2台までです。ただし、KPKシリーズは縦に並べて設置しないでください。

●処置:
パワーコンディショナの周囲に必要なスペースが確保されていない場合は、周囲の物を移動してください。
通風口を塞いでいるものがあれば取り除いてください。
エラーが解消されない場合は、パワーコンディショナ故障の可能性があります。

●本機の動作:
パワーコンディショナ内部の温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
 
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください