【パワーコンディショナ内部異常:装置温度異常】
●原因:
パワーコンディショナ内部が高温または低温になっています。
●調査:
パワーコンディショナの上下、左右、前方に必要なスペース(離隔距離)が確保されているか確認してください。
必要なスペースは
こちらのご質問をご覧ください。
通風口を確認してください。また、パワーコンディショナが縦に並べて設置されていないことを確認してください。
縦に並べる場合は上下2台までです。ただし、KPKシリーズは縦に並べて設置しないでください。
●処置:
パワーコンディショナの周囲に必要なスペースが確保されていない場合は、周囲の物を移動してください。
通風口を塞いでいるものがあれば取り除いてください。
エラーが解消されない場合は、パワーコンディショナ故障の可能性があります。
●本機の動作:
パワーコンディショナ内部の温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。