エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 9893
  • 公開日時 : 2020/10/20 00:00
  • 更新日時 : 2025/05/19 16:46
  • 印刷

エラーコード「E3-4.F」「E3-4.L」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。
 


●エラー内容
E3-4.F:PVユニット温度異常
E3-4.L:トランスユニット温度異常

●原因
E3-4.F:PVユニットの内部温度が高いまたは低い状態になっています。
E3-4.L:トランスユニットの内部温度が高いまたは低い状態になっています。

●処置
温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
・機器の通風口を確認し、ふさいでいるものがあれば取り除いてください。
・機器の上下、左右、前方に必要なスペースが確保されているか確認してください。
ゲートウェイを操作して、運転を停止したあと、再度、運転を開始してください。
エラーが解消されない場合は、システムを完全停止させて、お買い上げの販売店へ連絡してください。

[ゲートウェイでの運転停止、運転開始方法]
  1. 表示部が消灯している場合は、いずれかのボタンを押して点灯させてください。メインメニューが表示されます。
    ・表示部は10分間操作をしないと消灯します。
  2. メインメニュー表示中に▲/▼ボタンで「ウンテンキリカエ」を選び、決定ボタンを押してください。
  3. ■運転中⇒停止する場合
    「テイシシマスカ?」の表示が出たら、▲/▼ボタンで「Yes」を選択し、決定ボタンを押してください。
    「ジッコウチュウ...」の表示後に、システムが運転を停止します。


    ■停止中⇒運転再開する場合
    「カイシシマスカ?」の表示が出たら、▲/▼ボタンで「Yes」を選択し、決定ボタンを押してください。
    「ジッコウチュウ...」の表示後に、システムが運転を開始します。
  4. 戻るボタンを押して、メインメニューに戻ってください。
  5. ▲/▼ボタンで「ウンテンジョウタイ」を選択し、運転が切り替わっていることを確認してください。

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。