• No : 9893
  • 公開日時 : 2020/10/20 00:00
  • 更新日時 : 2021/02/16 13:40
  • 印刷

エラーコード「E3-4.F」「E3-4.L」が表示されました。

カテゴリー : 

回答

【安全上のご注意】
・以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
 経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
・以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
・マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。

●エラー内容
E3-4.F:PVユニット温度異常
E3-4.L:トランスユニット温度異常

●原因
E3-4.F:PVユニットの内部温度が高いまたは低い状態になっています。
E3-4.L:トランスユニットの内部温度が高いまたは低い状態になっています。

●処置
温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
機器の通風口を確認し、ふさいでいるものがあれば取り除いてください。
機器の上下、左右、前方に必要なスペースが確保されているか確認してください。
ゲートウェイを操作して、運転を停止したあと、再度、運転を開始してください。
エラーが解消されない場合は、システムを完全停止させて、お買い上げの販売店へ連絡してください。