よくあるご質問
>
よくあるご質問
>
エラーコード
>
エラーコード「E3-4.F」「E3-4.L」が表示されました。
戻る
No : 9893
公開日時 : 2020/10/20 00:00
更新日時 : 2025/05/19 16:46
印刷
エラーコード「E3-4.F」「E3-4.L」が表示されました。
カテゴリー :
よくあるご質問
>
よくあるご質問
>
エラーコード
よくあるご質問
>
よくあるご質問
>
マルチV2Xシステム
>
エラーコード
よくあるご質問
>
よくあるご質問
>
マルチ蓄電プラットフォーム/住・産共用自家消費対応蓄電システム
>
エラーコード
回答
【安全上のご注意】
以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。
●エラー内容
E3-4.F:PVユニット温度異常
E3-4.L:トランスユニット温度異常
●原因
E3-4.F:PVユニットの内部温度が高いまたは低い状態になっています。
E3-4.L:トランスユニットの内部温度が高いまたは低い状態になっています。
●処置
温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
・機器の通風口を確認し、ふさいでいるものがあれば取り除いてください。
・機器の上下、左右、前方に必要なスペースが確保されているか確認してください。
ゲートウェイを操作して、運転を停止したあと、再度、運転を開始してください。
エラーが解消されない場合は、システムを完全停止させて、お買い上げの販売店へ連絡してください。
[ゲートウェイでの運転停止、運転開始方法]
表示部が消灯している場合は、いずれかのボタンを押して点灯させてください。メインメニューが表示されます。
・表示部は10分間操作をしないと消灯します。
メインメニュー表示中に▲/▼ボタンで「ウンテンキリカエ」を選び、決定ボタンを押してください。
■運転中⇒停止する場合
「テイシシマスカ?」の表示が出たら、▲/▼ボタンで「Yes」を選択し、決定ボタンを押してください。
「ジッコウチュウ...」の表示後に、システムが運転を停止します。
■停止中⇒運転再開する場合
「カイシシマスカ?」の表示が出たら、▲/▼ボタンで「Yes」を選択し、決定ボタンを押してください。
「ジッコウチュウ...」の表示後に、システムが運転を開始します。
戻るボタンを押して、メインメニューに戻ってください。
▲/▼ボタンで「ウンテンジョウタイ」を選択し、運転が切り替わっていることを確認してください。