エラーコード
>
エラーコード「A7-1.0」が表示されました。
戻る
No : 12621
公開日時 : 2023/05/30 17:16
更新日時 : 2024/08/30 15:10
印刷
エラーコード「A7-1.0」が表示されました。
カテゴリー :
よくあるご質問
>
エラーコード
よくあるご質問
>
マルチ蓄電プラットフォーム/住・産共用自家消費対応蓄電システム
>
エラーコード
回答
【安全上のご注意】
以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。
●エラー内容
長期充電不足
●原因
長期間、満充電まで充電されていません。
●処置
満充電まで充電すれば、エラーが解消されます。
蓄電池ユニットの性能維持のため、定期的に満充電まで充電してください。
SOC下限の設定を上げることを推奨します。
また、エラーが解消されるまでは、連系運転中に放電しません。
SOC下限の設定方法は
こちらのご質問
をご覧ください。
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ