単相パワーコンディショナ
>
設置
>
パワーコンディショナをパネル架台に直接取り付けることはできますか?
戻る
No : 6036
公開日時 : 2018/04/05 17:09
パワーコンディショナをパネル架台に直接取り付けることはできますか?
パワーコンディショナの形式により取付方法が異なります。
野立て設置では、太陽光パネルの架台に直接取り付けることができる形式と、背板を設置した上に取り付ける形式があります。
※屋内仕様パワーコンディショナは、保護ケースに入れる場合も含め屋外に設置しないでください。
▼以下より選んでください。
単相 KPR(KPRシリーズ)、KPM2/KPM(KPMシリーズ)
単相 KPWシリーズ、KPW-A-2シリーズ、KPVシリーズ
三相 CEPT-P3A
三相 KPTシリーズ
どちらに当てはまるか、選んでください
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ