フレキシブル蓄電システム(販売終了)
>
設置
>
フレキシブル蓄電システムの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?
戻る
No : 6418
公開日時 : 2018/04/20 15:37
フレキシブル蓄電システムの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?
【安全上のご注意】
・設置及び配線作業を行う場合は、電気工事士の資格が必要です。
経験を有しておらず専門の知識がない方は、作業を行わないでください。
・保守・点検の作業は、本装置の保守・点検に習熟し内在する危険を理解されている方が行ってください。
詳細は必ず施工マニュアルをご覧ください。
施工マニュアルは
こちらのダウンロードサイト
よりダウンロードすることができます。
※ダウンロードサイトのご利用にはユーザ登録(無料)が必要です。ユーザ登録方法は
こちらのご質問
をご覧ください。
▼以下の選択肢より選んでください。
蓄電パワーコンディショナ
【KPAC-B】蓄電池ユニット KP-BU42-A(4.2kWh)
【KPAC-A】蓄電池ユニット KP-BU65-A(6.5kWh)
【KPAC-A】蓄電池ユニット KP-BU98-B(9.8kWh)
【KPAC-B】蓄電システム用ゲートウェイ KP-GWBT-A
【KPAC-A】リモートコントローラ KP-RC1B-R
特定負荷用分電盤
どちらに当てはまるか、選んでください
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ