エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 7629
  • 公開日時 : 2019/07/01 12:34

特定負荷用分電盤、全負荷用分電盤があると何ができますか?

特定負荷用分電盤または全負荷用分電盤を使うと、停電しても自動で電気製品が使えるようになります。

※無停電電源装置(UPS)ではありません。切替動作時に瞬断が発生します。

・特定負荷用分電盤

停電時は特定負荷用分電盤にあらかじめ接続しておいた電気製品(特定負荷)のみ使えます。
接続できる電気製品は100Vの電気製品です。接続した電気製品は、通常時も停電時も使えます。

・全負荷用分電盤

停電時もすべての電気製品が使えます。エアコンやIH調理器など200Vの電気製品も使用可能です。

【システムごとの特定負荷用分電盤・全負荷用分電盤】
システム シリーズ 全負荷用分電盤
形式 接続可能負荷
トリプル蓄電システム KPTP-A
KP-DB75B(一般)

KP-DB75B-EP(高出力)
15kVA以下
(AC202V合計75A以下)*3
マルチV2Xシステム KPEP-A
KP-DB75B-EP

KP-DB75B-EP-EF
外部発電併設用*1

KZC75T1
トリプル制御専用
統合全負荷分電盤*2
15kVA以下
(AC202V合計75A以下)*4

*1  V2X用全負荷分電盤は、マルチ蓄電プラットフォームとのトリプル制御時は一般用のKP-DB75B-EPまたは統合全負荷分電盤KZC75T1をお使いください。
*2 トリプル制御対応システムで統合全負荷分電盤を使用すると、全負荷分電盤をひとつにまとめることができます。詳細は
こちらをご覧ください。
*3 停電時の出力は一般タイプで最大4.0kVA、高出力タイプで最大6kVAです。また、システム構成によって変動しますので、こちらで最大出力をご確認ください。
*4 停電時の出力は最大6kVAです。電動車の電池残量などにより6kVAの電力が供給されない場合があります。
 

システム シリーズ 特定負荷用分電盤 全負荷用分電盤
形式 接続可能負荷 形式 接続可能負荷
マルチ蓄電
プラットフォーム
KPBP-A
KP-DB20B-2
2.0kVA以下
(AC100V合計20A以下)

KP-DB75B
15kVA以下
(AC202V合計75A以下)*
KP-DB75
KP-DB60 12kVA以下
(AC202V合計60A以下)*
住・産共用
自家消費対応蓄電システム
KPBP-B
KP-DB20B-2
2.0kVA以下
(AC100V合計20A以下)

KP-DB75B
15kVA以下
(AC202V合計75A以下)*
KP-DB75
ハイブリッド蓄電システム 
KP55S
KP48S2
KP-S-S20
KP-S-S15
1.5kVA以下
(AC100V合計15A以下)
ー
フレキシブル蓄電システム
KPAC-B KP-DB20B-2 2.0kVA以下
(AC100V合計20A以下)
ー
KPAC-A
KPAC-A KP-DB20-2
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください