ハイブリッド蓄電システムKP55S/KP48S2(販売終了)
>
使用方法
>
停電時に蓄電池から電気が使えません。
戻る
No : 8309
公開日時 : 2019/09/11 14:05
停電時に蓄電池から電気が使えません。
停電発生時、蓄電池ユニットに残量があるのに電気が使えない場合や
自動で非常時の自立運転に切り替わらない場合は、以下の原因が考えられます。
▼原因をクリックすると詳細と対処方法を表示します。
1. 蓄電池ユニットの蓄電残量が足りていません。
2. 電気を使いすぎています。または電気製品が故障しています。
3. 特定負荷用分電盤または全負荷用分電盤のブレーカがオフになっています。
4. 特定負荷用分電盤の手動切替開閉器が「主分電盤」側になっています。
5. <蓄電専用システム>太陽光発電を充電に使っています。
どちらに当てはまるか、選んでください
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ