単相パワーコンディショナ
>
設置
>
RS485通信ポートのピン配置を教えてください。
戻る
No : 84
公開日時 : 2015/11/11 10:18
更新日時 : 2025/08/05 15:38
印刷
RS485通信ポートのピン配置を教えてください。
カテゴリー :
よくあるご質問
>
単相パワーコンディショナ
>
設置
よくあるご質問
>
完全自家消費システム/高圧余剰売電型自家消費システム
>
設置
回答
以下のとおりです。
<単相パワーコンディショナ>
・KPKシリーズ、KPRシリーズ、KPMシリーズ、KPWシリーズ、KPW-A-2シリーズ、KPVシリーズ
ピン配置はGNDは④番と⑥番、DB(+)信号は⑦番、DA(-)信号は⑧番ピンからの出力です。
<三相パワーコンディショナ>
・CEPT-P3A
RS-485通信D1(モニタリング機器用):D1+、D1-
RS-485通信D2(専用保護継電器用):D2+、D2-
詳細は取扱説明書「3.3 接続部/端子の位置」の項をご覧ください。
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ