• No : 88
  • 公開日時 : 2015/11/11 10:41
  • 更新日時 : 2022/12/27 15:40
  • 印刷

【住宅向けKP-MU1Pシリーズ】エナジーインテリジェントゲートウェイの構成と機能を教えてください。

回答

以下のとおり、形式により機器構成が異なります。
 
形式 構成
表示画面サンプル
住宅向けPV用セット
KP-MU1P-SET
計測ユニット KP-MU1P-M
カラー表示ユニット KP-MU1P-D
計測ユニット カラー表示ユニット
カラー表示ユニット ホーム画面
住宅向けPV用
計測ユニットセット
KP-MU1P-M-SET
計測ユニット KP-MU1P-M
計測ユニット
計測ユニット メイン画面
 

各機器の機能は以下のとおりです。

計測ユニット 計測ユニット KP-MU1P-M
  • パワーコンディショナから発電データを有線で取得します。
  • CT(電流センサ)で売電・買電電力、外部発電電力を計測します。
    また、分岐計測を追加することにより、消費電力量を最大6回路まで細かく計測できるようになります。
  • 各種設定と計測データを保存し、カラー表示ユニットがある場合は無線で送信します。
  • パワーコンディショナの運転モードを切り替えられます(連系運転/自立運転/停止)。
    ※KPK、KPK2を除く
  • 当社製品に対応したHEMSコントローラに接続可能です。
    ※ソフトウェアバージョンVer2以降
  • 当社の出力制御対応パワーコンディショナと併せて使用することで、
    省令改正による新たな出力制御ルールに対応することができます。
    ※ソフトウェアバージョンVer3以降

カラー表示ユニット カラー表示ユニット KP-MU1P-D
  • 計測ユニットから無線で受信したデータを表示します。
  • データを日・月・年別でグラフ化したり、エラーや抑制履歴を表示することができます。
     


なお、本製品は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありません。
電力量の証明には使用できません。

製品の詳細はこちらの製品情報をご覧ください。
産業向けPV用KP-MU1Fシリーズの構成と機能についてはこちらのご質問をご覧ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。