• No : 1391
  • 公開日時 : 2016/08/29 11:57
  • 更新日時 : 2024/12/26 16:30
  • 印刷

エラーコード「D2-1」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


●エラー内容
ペアリング情報異常

●原因
内部設定情報に異常があります。

●処置
カラー表示ユニットの電源を入れ直して、再度実行してください。
上記を確認後、改善されない場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。

※ハイブリッド蓄電システムでは機器の品名が異なります。
 計測ユニット⇒計測・操作ユニット、カラー表示ユニット⇒専用表示ユニット