• No : 1394
  • 公開日時 : 2016/08/31 11:05
  • 更新日時 : 2024/12/26 16:44
  • 印刷

エラーコード「E2-3.7」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


●エラーコード E2-3.7
対象システム エラー内容 原因 処置
ハイブリッド
蓄電システム
蓄電池地絡検出 DC/DCコンバータが異常な状態を検出しています。 DC/DCコンバータのDCブレーカを「オン」してから、蓄電池ユニットのDCブレーカを「オン」にしてください。
その後、計測・操作ユニットの運転切替ボタンを2秒以上押し続けて、パワーコンディショナを「オフ」にしてから、再度、運転切替ボタンを2秒以上押し続けて、「オン」にしてください。
エラーが解消されない場合は、以下の絶縁抵抗を測定してください。
(昼間、太陽電池は発電状態になりますので、感電および短絡には十分注意してください)
絶縁抵抗が以下の数値未満の場合は、地絡が発生している可能性があります。該当の機器の配線を外してください。
・DC/DCコンバータの絶縁抵抗:1MΩ未満
・蓄電池ユニット~DC/DCコンバータ間の電力線の絶縁抵抗:1MΩ未満
フレキシブル
蓄電システム
パワーコンディショナが異常な状態を検出しています。 蓄電池ユニットのDCブレーカを「オン」にしてください。
エラーが解消されない場合は、以下の絶縁抵抗を測定してください。
絶縁抵抗が以下の数値未満の場合は、地絡が発生している可能性があります。該当の機器の配線を外してください。
・パワーコンディショナの絶縁抵抗:1MΩ未満
・蓄電池ユニット~パワーコンディショナ間の電力線の絶縁抵抗:1MΩ未満