• No : 1396
  • 公開日時 : 2016/08/31 11:03
  • 更新日時 : 2024/12/26 16:53
  • 印刷

エラーコード「E2-3.1」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


●エラー内容
自立地絡検出

●原因
パワーコンディショナが異常な状態を検出しています。

●処置
パワーコンディショナの運転を停止したあと、再度、運転を開始してください。

エラーが解消されない場合は、以下の絶縁抵抗を測定してください。
(昼間、太陽電池は発電状態になりますので、感電および短絡には十分注意してください)
絶縁抵抗が以下の数値未満の場合、地絡が発生している可能性があります。
該当の機器またはストリングスの配線を外してください。
・太陽電池の絶縁抵抗:0.2MΩ未満
・パワーコンディショナの自立端子の絶縁抵抗:1MΩ未満
・DC/DCコンバータの絶縁抵抗:1MΩ未満
・蓄電池ユニット~DC/DCコンバータ間の電力線の絶縁抵抗:1MΩ未満