• No : 4317
  • 公開日時 : 2016/08/31 10:48
  • 更新日時 : 2025/01/17 11:17
  • 印刷

エラーコード「A9-0.2」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


●エラー内容
システム組み合わせエラー3

●原因
DC/DCコンバータが不適切な組み合わせです。

●処置
システム構成機器に誤りがあります。
KP55SシリーズのDC/DCコンバータ(KP-S3-D22/KP-S3-SD22)を接続してください。