• No : 737
  • 公開日時 : 2016/04/05 15:37
  • 更新日時 : 2024/11/27 11:03
  • 印刷

エラーコード「A1-6」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


エラーコード「A1-6」は、パワーコンディショナの外部ゲートブロック入力を検知している状態です。

形式KP300、KP400、KP401、KP40E、KP40F、KP55F、KP55F-N、KP40Hのパワーコンディショナを複数台設置している場合、
マスタースレーブで運転しているため、マスター機(親機)が停止すると他のスレーブ機(子機)は「A1-6」を表示して停止します。
マスター機の状態をご確認ください。

状況を確認しても改善されない場合は、ご購入先にご連絡ください。