• No : 751
  • 公開日時 : 2016/04/05 13:07
  • 更新日時 : 2024/11/27 11:09
  • 印刷

エラーコード「E1-1」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


【商用系統異常:交流過電圧(OV)検出】

●原因:
商用系統の電圧が上昇しました。

●調査:
しばらく経ってもエラーが解消されない場合、パワーコンディショナの運転スイッチ(連系スイッチ)をオフにして、
商用系統側の電圧(パワーコンディショナの端子台のU-O間とO-W間)を測定してください。

●処置:
商用系統側の電圧が交流過電圧検出整定値より高い場合、電力会社様にご相談ください。

●本機の動作:
商用系統の電圧が正常に戻ると、パワーコンディショナは自動的に運転を再開します。