• No : 759
  • 公開日時 : 2016/04/05 13:29
  • 更新日時 : 2024/11/27 15:49
  • 印刷

エラーコード「A1-1」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


【商用系統異常:電圧上昇抑制】

●原因:
商用系統の電圧値が異常な状態になっています。
このエラーコードは、KPFシリーズまでのパワーコンディショナで表示されます。

●調査:
パワーコンディショナの運転スイッチ(連系スイッチ)をオフにして、
系統側(パワーコンディショナの端子台のU-O間とO-W間)の電圧を測定してください。

●処置:
電圧が電圧上昇抑制整定値以上の場合、
過去に電圧上昇抑制がどの程度発生していたかについても確認のうえ電力会社様にご相談ください。
電力会社様の指示があれば電圧上昇抑制整定値を変更してください。

●本機の動作:
パワーコンディショナの出力電流を抑制します。