• No : 762
  • 公開日時 : 2016/04/05 13:31
  • 更新日時 : 2024/03/28 14:10
  • 印刷

エラーコード「E3-1」が表示されました。

回答

【安全上のご注意】
  • 以下の調査および処置作業 を行う場合は、電気工事士の資格を有する方が行ってください。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は作業を行わないでください。
  • 以下の調査および処置作業は、該当製品の保守・点検に習熟し内在する危険を理解している方が行ってください。
  • マニュアルの「安全上のご注意/安全上の要点/使用上の注意」などの記載事項に従ってください。


【パワーコンディショナ内部異常:直流過電流検出】

●原因:
パワーコンディショナが異常な状態を検出しています。
・太陽光発電システムの設計不良、あるいは施工ミスにより直流入力電流が最大入力電流値よりも過大です。
・日射条件(急激な日射変動など)により過電流を検出しています。

●処置:
パワーコンディショナの運転スイッチ(連系スイッチ)をオフにし、再度オンにしてください。
もしくは、操作表示ユニットをお使いの場合は、運転切替スイッチを3秒以上長押ししてオフ操作を実行した後、
再度、運転切替スイッチを3秒以上長押ししてオン操作を実行してください。

接続箱あるいはパワーコンディショナ内の入力開閉器をオフにし、再度オンにしてください。
エラーが解消されない場合、太陽光発電用ブレーカをオフにしてください。
パワーコンディショナ故障の可能性があります。

●本機の動作:
エラーが解消されれば自動的に運転を再開します。